楼宇技术

过去十年来,在世界各地的节能减排浪潮中,楼宇自动化所起的作用日益显著。效率提高的很大一部分原因可归功于当今系统监控和控制技术的进步。在这些先进而创新的系统中,居于核心地位的是ADI公司的信号处理IC,包括模数和数模转换器、放大器、电源管理、RFIC等等。ADI公司的系统级专业技术和产品可帮助客户实现最佳的楼宇系统设计。



  • 楼宇控制和自动化
  • 当今的高端楼宇对能效、安全和舒适性的要求空前提高。为了在上述方面同时达到最高工作性能,必须借助一张由精密传感器和监控/控制系统构成的复杂而可靠的网络。ADI公司的高性能信号处理解决方案种类丰富、高效可靠,可将上述设想变成现实。 更多...

  • LED通用照明
  • LED产品不仅具有高效率,还能实现更加智能化的照明系统。正是基于此,LED已经成为工业、办公室和住宅区越来越青睐的照明技术。ADI公司使用其广泛的照明IC产品,包括无线解决方案、LED驱动器、智能占位传感器/DSP及电能计量等,在下一代的智能照明系统中推动高级功能和更高的性能。 更多...

  • 采暖、通风和空调
  • 楼宇居住者的舒适度是所有物业经理的首要任务。然而,随着如今人们对环境保护日趋关注,因此需要在保持舒适度和节约能源与运营成本之间保持微妙的平衡。提高HVAC效率的最好办法是采用一款精确的控制和监控系统。ADI公司提供了多种完整的信号链,可用于实现各种各样的集成式、高品质HVAC控制系统。 更多...

  • 白色家电
  • 如今,白色家电包括更多先进的电子用户界面和显示屏,同时也更加高效节能。未来的主要家用电器将进一步增加无线或有线连接选项,以无缝集成到家庭能源管理系统中。随着能效、连接和控制的增加,家庭和楼宇的能源成本将在不牺牲性能的前提下进一步降低。 更多...

RS-485 EMC

特色产品

  • AD8495

    AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 均为易于使用的J型和K型热电偶放大器。这些放大器将热电偶结点产生的小电压转换为模数转换器(ADC)或微控制器易于读取的信号。从热电偶到放大器输出端的增益约为5 mV/°C。

    AD849x利用片上温度传感器执行冷结补偿。热电偶可在宽环境温 更多Read more

    Functional Block Diagram

    - 完整的K型0°至50°范围热电偶放大器,集成冷结补偿功能

  • AD7171

    AD7171是一款极低功耗、16位模数转换器(ADC),内置一个精密16位Σ-Δ型ADC和一个片内振荡器。该器件功耗仅为110 μA,因此特别适合要求极低功耗的便携式或电池供电产品。它还具有省电模式,该模式下的器件功耗仅为5 μA,从而可延长产品的电池使用时间。

    为便于使用,AD7171的所有特性均由专用引脚控制。每次发生数据读取操作时,8个状态位便会附加到16位转换结果上。这些状态位含有一个码序列,可用来确认串行传输的有效性。

    AD7171的输出数据速率为125 Hz,建立时间为24 ms。它具有一路差分输入,增益为1。在用户需用外部放大器来满足系统专用滤波或增益要求的应用中,此特性会很有用。

    AD7171采用2.7 V至5.25 V电源供电,并提供10引脚LFCSP封装。 更多Read more

    AD7171功能框图

    - 16位、低功耗Σ−Δ型ADC

  • ADF7242

    ADF7242是一款高度集成的低功耗、高性能收发器,在全球通用的2.4 GHz ISM频段工作。其设计注重灵活性、鲁棒性、易用性和低功耗特性。在数据包和数据流两种模式下,该IC均支持IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求和专有GFSK/FSK/GMSK/MSK调制方案。而且只需极少的外部元件,该器件就能达到下列标准:FCC CFR47 Part 15、ETSI EN 300 440(2类设备)、ETSI EN 300 328 (FHSS, DR > 250 kb/s)、ARIB STD T-66。

    ADF7242符合IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求,可提供250 kbps的固定数据速率和DSSS-OQPSK调制功能。该IC还支持GFSK/FSK/GMSK/MSK调制方案,可在50 kbps到2 Mbps的宽数据速率范 更多Read more

    ADF7242 图

    - 低功耗IEEE 802.15.4/专有GFSK/FSK零中频2.4 GHZ收发器IC

  • AD5750

    AD5750/AD5750-1/AD5750-2是单通道、低成本、高精度、电压/电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/MICROWIRE™兼容的串行接口进行设置。AD5750/AD5750-1/AD5750-2针对PLC和工业过程控制应用。AD5750/ AD5750-1/AD5750-2的模拟输入由一个低电压、单电源供电的数模转换器(DAC)提供,对该模拟输入进行内部调理以提供所需的输出电流/电压范围。AD5750-1/AD5750-2提供0 V至2.5 V模拟输入范围,AD5750提供0 V至4.096 V模拟输入范围。

    AD5750提供五种可编程输出电流范围:4~20 mA、0~20 mA或0~24 mA、±20 mA和±24 mA;通过配置单独的引脚可以提供四种输出电压范围:0 V~5 V、0 V~10 V、±5 V或±10 V。AD 更多Read more

    AD5750 Diagram

    - 电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用

新闻与最新动态

Up
Up
Up
Up

专题视频:

ADI展示模块化无线传感器网络(WSN)


ADI展示模块化无线传感器网络(WSN)

来自ADI公司的WSN演示系统用来展示一种完整的ISM频段网络。本套件提供完整的开箱即用功能,包括一个基站节点以及支持多种传感器类型的多个传感器节点。

观看视频>>

提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭